请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 工具与软件:
特征曲线
"对于此应用、所选的线圈电感 Ls 为11 μH、Ls 为16 μH、直流电阻为191
MΩ μ A。 使用公式6、C1解析为158.3nF (范围为144nF 至175nF)。 设计最佳解决方案
从3个并联电容器中、选择的电容器为68nF、47nF 和39nF、总电容为154nF、完全在"
Ls 的平均测量电感吗?