This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40345:TPS40345使能行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422235/tps40345-tps40345-enable-behaviour

器件型号:TPS40345

工具与软件:

您好!

我们正努力使用 TPS40345来实现新的转换器设计。 问题是转换器不会在上电时启动。 许多测试后、我们首先将 EN/SS 信号短接至 GND、然后释放该信号。 但是、根据数据表、EN/SS 引脚可以保持悬空、或者 SS 时序可以使用电容器进行设置、这是我们将实施的选项。

关于如何解决此问题的任何提示?

非常感谢、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和纠错。 导致转换器启动的不是强制 EN/SS 接地、而是短暂地将 VDD 引脚短接至 COMP 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计们。 抱歉头疼。 问题已解决。 问题在于、在布局中、PG 上拉电阻器错误地连接到 BP 内部电压、而安装的电阻器错误地为0欧姆、而不是原理图中指定的100千欧(双错)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴听到问题已经解决。  请点击"这已经解决了我的问题"、以便我们关闭该主题。