请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40345 工具与软件:
您好!
我们正努力使用 TPS40345来实现新的转换器设计。 问题是转换器不会在上电时启动。 许多测试后、我们首先将 EN/SS 信号短接至 GND、然后释放该信号。 但是、根据数据表、EN/SS 引脚可以保持悬空、或者 SS 时序可以使用电容器进行设置、这是我们将实施的选项。

关于如何解决此问题的任何提示?
非常感谢、
Javier