This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想申请对 TPS552882-Q1的布局设计审查。 请查看下面的附件、如果您需要其他信息、请告诉我。
此致、
尊敬的 Mulin:
请查看我的答案和下面随附的布局 pdf 文件。
1.输入电压和输出 电流是多少? Vin=12V (典型值) 且 Iout=5A (典型值)、12A (最大值)时、
什么是电感器的饱和电流? ISAT= 17A(PM4342.NLT,脉冲供货商)
4.请提供工作规格和输出电容器件型号进行计算。 他们的增益裕度和相位裕度规格尚不是固定的、但他们希望相位裕度超过60度。 输出电容器的器件型号为 CL31A226KAHNNNE (22uF、C413/C415/C417/C418)和 MCASU105SB7104KFNA01 (100nF、C419)。
e2e.ti.com/.../8461.PCB-Layout.pdf
此致、
尊敬的 Mulin:
请考虑5V 至36V 的输入电压范围。 我在 TI.com 上找不到 TPS51772-Q1。 请检查正确的器件型号。
此致、
Jeffrey、您好!
我很抱歉让你感到困惑。 该器件是 LM51772-Q1。 我将邀请该主题的相关专家参与讨论。 如果您有任何问题、请随时联系我们。
此致、
Mulin
Jeffrey、您好!
如果您有关于 LM51772的任何问题、敬请告知。
此致、
Stefan
您好、Stefan、
LM51772-Q1尚未发布、因此请告知我符合 AEC-Q100标准的器件的预期发布计划。
此致、
Jeffrey、您好!
LM51772-Q1将于第二季度上市、LM51772样片(商用)现已推出、但 汽车类样片仅在第二季度末上市。
此致、
Yezi
尊敬的 Yezi:
感谢您提供的信息。
此致、
尊敬的 Mulin:
此案例有更新。 LED 区域定义和最大值 输入电流发生变化。 因此、请继续进行布局设计审查。
- LED 区域: 798,输出电压=15V / 5mA (LED 区域的总电流=4A),最大 输入电流=15*4/0.95/9=7A
此致、
Jeffrey、您好!
感谢您的更新。 我将对此进行介绍。
此致、
Mulin
尊敬的 Mulin:
感谢您的支持。 让我与客户核实并更新他们的反馈。
此致、
你好、Jeffery、
我会等你的答复。
此致、
Mulin
尊敬的 Mulin:
我从客户那里收到了更新后的布局文件。 请重新审核。
e2e.ti.com/.../1307.Gerber.zip
此致、
Jeffrey、您好!
我们的工程师目前不在办公室、请预计在星期三之前回复。 感谢您的耐心。
此致
Yezi
尊敬的 Yezi:
好的、我会尽力为您提供反馈。
此致、
Jeffrey、您好!
我无法打开文件。 您能否提供 PDF 版本?
此致、
Mulin
尊敬的 Mulin:
请检查 pdf 版本的布局文件。 如果您无法识别您的电子邮件、请告知我。
e2e.ti.com/.../Layout_5F00_updated.pdf
此致、
Jeffrey、您好!
我的电子邮件是 mulin-yuan@ti.com。 如果您可以向我发送原始 AD 文件会更好。
此致、
Mulin