This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:布局设计审查申请

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, TPS552882-Q1, LM51772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412544/tps552882-q1-request-for-layout-design-review

器件型号:TPS552882-Q1
"主题"中讨论的其他器件: LM51772-Q1、LM51772

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想申请对 TPS552882-Q1的布局设计审查。 请查看下面的附件、如果您需要其他信息、请告诉我。

  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    感谢您联系我们。 我稍后将对此进行讨论。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    很抱歉回复延迟。 我因为公共假日而不在办公室。

    关于原理图:

    1.输入电压和输出 电流是多少?

    什么是电感器的饱和电流?

    建议将 R408和 R411更改为2 Ω。

    4.电流补偿参数不合适。 请提供工作规格和输出电容器件型号以供计算。

    关于布局、使用 AD 时光绘文件是空的。 您能帮助提供 PDF 版本吗?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    请查看我的答案和下面随附的布局 pdf 文件。

    1.输入电压和输出 电流是多少? Vin=12V (典型值) 且 Iout=5A (典型值)、12A (最大值)时、

    什么是电感器的饱和电流? ISAT= 17A(PM4342.NLT,脉冲供货商)

    4.请提供工作规格和输出电容器件型号进行计算。 他们的增益裕度和相位裕度规格尚不是固定的、但他们希望相位裕度超过60度。 输出电容器的器件型号为 CL31A226KAHNNNE (22uF、C413/C415/C417/C418)和 MCASU105SB7104KFNA01 (100nF、C419)。

    e2e.ti.com/.../8461.PCB-Layout.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    考虑到典型输入电压范围:9-16V、最大输入电流为13.2*12/0.95/9=18.5A。 这超出了 TPS552882-Q1规格。 TPS51772-Q1在此处更适用。 您能帮助与客户核实吗?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    请考虑5V 至36V 的输入电压范围。 我在 TI.com 上找不到 TPS51772-Q1。 请检查正确的器件型号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我很抱歉让你感到困惑。 该器件是 LM51772-Q1。 我将邀请该主题的相关专家参与讨论。 如果您有任何问题、请随时联系我们。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    如果您有关于 LM51772的任何问题、敬请告知。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    LM51772-Q1尚未发布、因此请告知我符合 AEC-Q100标准的器件的预期发布计划。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    LM51772-Q1将于第二季度上市、LM51772样片(商用)现已推出、但 汽车类样片仅在第二季度末上市。

    此致、

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yezi:

    感谢您提供的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    此案例有更新。 LED 区域定义和最大值 输入电流发生变化。 因此、请继续进行布局设计审查。

    - LED 区域: 798,输出电压=15V / 5mA (LED 区域的总电流=4A),最大 输入电流=15*4/0.95/9=7A

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    感谢您的更新。 我将对此进行介绍。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    关于原理图、4*22uF 电容器的有效电容只有17.6uF。 这对于60W 应用来说是不够的。 客户能否更改更好的陶瓷电容器或添加大电容器?

    关于布局,请注意交叉连接、VCC CAP 连接和 AGND/PGND connection.e2e.ti.com/.../TPS552882Q-layout-reiview-09242024.pptx

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    感谢您的支持。 让我与客户核实并更新他们的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    我会等你的答复。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我从客户那里收到了更新后的布局文件。 请重新审核。

    e2e.ti.com/.../1307.Gerber.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我们的工程师目前不在办公室、请预计在星期三之前回复。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yezi:

    好的、我会尽力为您提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我无法打开文件。 您能否提供 PDF 版本?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    请检查 pdf 版本的布局文件。 如果您无法识别您的电子邮件、请告知我。

    e2e.ti.com/.../Layout_5F00_updated.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我的电子邮件是 mulin-yuan@ti.com。 如果您可以向我发送原始 AD 文件会更好。

    此致、

    Mulin