This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:TS 电压测量信号不是直流信号、而是脉冲序列

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421361/bq25628-ts-voltage-measurement-signal-is-not-a-dc-signal-it-is-a-pulse-train

器件型号:BQ25628

工具与软件:

您好!

我已经使用 BQ25628设计了电池充电器、并 为 103AT NTC 热敏电阻设计了 RT1和 RT2电阻器。

基本上、我遵循了数据表中有关该设计的建议。

我尝试通过电位器获取 TS 引脚中的所有值(对于该 PN、该值以 TS_BIAS 为基准、并且在内部来自 REGN)、从而使其能够从0ºC Ω 移动到接近80ºC Ω。

因此、基本上、按照下表、我预计会看到一个与等效电阻成正比的电压值:

事实上、当我在 TS 引脚中测量信号时、会得到不对称的脉冲、因此无法获得恒定的直流电压电平。

此外、在所有工作电压范围内、信号的振幅似乎也在增大或减小。 实际上、这取决于电位器设置的等效电阻。

该图片是在未连接电位器的情况下捕获的、但它在所有温度测量范围内的图形大致相同。

即表明电位器不会增加外部影响。

我是如何在该引脚中获得非直流电平的? 如果是、我如何获得电压电平、以验证该电压是否与电阻相匹配、温度也是如此?

我想在该表中添加值。

另一方面、电池充电器似乎工作良好、我可以在连接电池时充电和放电、等等。

我测量了 REGN、得到干净的5V 直流电平、这是正确的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 TS_ADC 寄存器(REG0x34)可以 按我所需的方式显示测量结果、但是否有办法在不受软件(I2C)交互的情况下获得此电压?

    您能帮我解决这些问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:  

    请查看我的以下评论。  

    当未进行温度测量时、TS 电压波形的观察脉冲是预期的、因为 TS_BIAS 的功能会在内部断开 TS 电阻分压器电路与 REGN LDO (上拉源)的连接。 数据表第28页的第8.3.5.4.5节对此进行了描述。  

    为了方便测试、您有两个选项来强制 TS 电压信号为直流。一个选项是简单地将 TS_BIAS 引脚短接至 REGN 引脚、另一个选项是在连续模式下启用 ADC。 启用 ADC 后、TS 引脚信号将为直流。要启用 ADC、您需要设置 REG0x26[7]= 1。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    因此、很明显、行为是正常的。

    关于这一点只有一条评论、要理解数据表中的这种措辞"当没有进行温度测量时、开关被禁用以断开热敏电阻和电阻分压器与 REGN LDO 的连接..."实际上意味着该引脚上存在非直流电平、并会以某种方式进行切换以节省偏置电流。

    具体来说、因为当 IC 决定读取或不假设仅在允许的充电区(COOL、PRECOOL、NORMAL、PREWARM 和 WARM)内发生这种情况时、我不清楚。  

    总之、按照您在回复中所描述的方式、我们可以提供 DC 级别。

    现在、我们更多地了解了该 IC。

    感谢您的反馈、非常感谢。

    此致、