Other Parts Discussed in Thread: BQ25628
工具与软件:
您好!
我已经使用 BQ25628设计了电池充电器、并 为 103AT NTC 热敏电阻设计了 RT1和 RT2电阻器。
基本上、我遵循了数据表中有关该设计的建议。
我尝试通过电位器获取 TS 引脚中的所有值(对于该 PN、该值以 TS_BIAS 为基准、并且在内部来自 REGN)、从而使其能够从0ºC Ω 移动到接近80ºC Ω。
因此、基本上、按照下表、我预计会看到一个与等效电阻成正比的电压值:


事实上、当我在 TS 引脚中测量信号时、会得到不对称的脉冲、因此无法获得恒定的直流电压电平。
此外、在所有工作电压范围内、信号的振幅似乎也在增大或减小。 实际上、这取决于电位器设置的等效电阻。
该图片是在未连接电位器的情况下捕获的、但它在所有温度测量范围内的图形大致相同。
即表明电位器不会增加外部影响。
我是如何在该引脚中获得非直流电平的? 如果是、我如何获得电压电平、以验证该电压是否与电阻相匹配、温度也是如此?
我想在该表中添加值。


另一方面、电池充电器似乎工作良好、我可以在连接电池时充电和放电、等等。
我测量了 REGN、得到干净的5V 直流电平、这是正确的。
此致、