主题中讨论的其他器件:BQ25798、 USB2ANY
工具与软件:
您好! 我一直在开发基于 BQ25798的钠离子电池充电器。 设计完全基于 EVM、但我移除了 SHIPFET、因为它由于某种原因而停止充电器工作、如该论坛中所示。 问题是、在我确定并验证 EVM 设计(PCB#1)正常工作后、我制作了另一个没有任何令人厌烦的跳线(PCB#2)的 PCB、并按照我在 PCB#1上配置的方式进行连接。 长话短说(更像短)、这个 PCB 已将大约十几个芯片发送到了天堂。 您能否查看原始原理图(PCB#1)和新原理图(PCB#2)、并告诉我是否连接有什么问题?
阅读原理图之前、我先说明了芯片如何确定失效:其中50%的芯片 REGN 和 GND 短路、50%的芯片比平时消耗的电流更大、无法连接到云端的 EVM GUI、或者尝试启动(电流上升到大约10 -30mA)、但启动失败、会返回0。
在良好的 PCB (PCB#1)中、我确定工作的电路板应在5V 时消耗约6mA、 在输入电压为20V 时降至约2mA。 不良的 PCB 通常会消耗10个-150mA。
所有测试均使用可调 CC/CV 工作台电源供电。
原理图一、跳线连接在引脚之间用红线标记:


原理图2、移除了跳线、以红色交叉的部件未安装在 PCB 上、CE 通过0o 电阻直接连接到 GND:

我知道我应该在很长一段时间之前问这个问题... 但请注意、如果您发现我在 PCB#1上使用跳线进行的连接与在 PCB#2上错误进行的连接之间存在任何差异、请告诉我。 或遇到的任何设计问题。
此外,我刚刚把所有的部件移动到一个全新的 PCB 上,正确焊接它们,现在我的当前芯片确实消耗电流(PCB#2 ),在 REGN 上有5V 无论输入电压(5-20V ),然而它会产生一个非常奇怪的开关噪声,它的 STAT 引脚在1Hz 时闪烁,它会消耗一个变化的电流(不恒定)的-25mA ..... 在这一点上,我说停止,可能有什么错,我正在做.
此外、采用完全相同的设置(PCB#2)、我今天设法使它工作两次! (PCB 在5V 时绘制了6mA、在20V 时绘制了2mA)完美无缺、在 REGN 上为5V、电流正常、我们可以在 GUI 中连接到它、并使用 USB2ANY 读取 ADC 值/写入到它、天哪。 但是... 我对其进行了下电上电、它再次开始绘制20 -40mA、且无法再通过 I2C 与其连接。 我并不认为这是"不是所有引脚都正确连接"的问题、但更像是不应该连接的元件或布线。
有很多可能的问题... 连接不良、焊接桥... 不过我刚刚检查了我目前的 PCB 版本、它具有我在 BQ 芯片上看到的最佳连接、但它正在向我的耳朵唱歌频率。 我该怎么办? 我没有提到的一点是、我使用2 x 3.9O 并联、而不是一个2O 缓冲电阻器。
以下是 PCB 看起来的样子。
PCB#1 (运行良好、6mA 电压为5V 时运行良好):

PCB#2 (开关噪声、BQ 的坟墓场):

到目前为止、我解决这个问题的方法是:"再次焊接它"。 "再次热空气"、反复有60%的机会得到完全相同的问题、因此没有结果、40%的机会得到另一个问题或损坏芯片、然后在几个小时尝试了全新的部件后更换了一些部件。 这不会出现在任何地方