This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:钠离子充电器、该 EVM 的简化版(移除了跳线)不起作用、但可以使用跳线。 十几块薯条被烧毁。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421353/bq25798evm-sodium-ion-charger-simplified-copy-of-the-evm-removed-jumpers-doesn-t-work-but-it-worked-with-jumpers-a-dozen-chips-burned

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798USB2ANY

工具与软件:

您好! 我一直在开发基于 BQ25798的钠离子电池充电器。 设计完全基于 EVM、但我移除了 SHIPFET、因为它由于某种原因而停止充电器工作、如该论坛中所示。 问题是、在我确定并验证 EVM 设计(PCB#1)正常工作后、我制作了另一个没有任何令人厌烦的跳线(PCB#2)的 PCB、并按照我在 PCB#1上配置的方式进行连接。 长话短说(更像短)、这个 PCB 已将大约十几个芯片发送到了天堂。 您能否查看原始原理图(PCB#1)和新原理图(PCB#2)、并告诉我是否连接有什么问题?

阅读原理图之前、我先说明了芯片如何确定失效:其中50%的芯片 REGN 和 GND 短路、50%的芯片比平时消耗的电流更大、无法连接到云端的 EVM GUI、或者尝试启动(电流上升到大约10 -30mA)、但启动失败、会返回0。  

在良好的 PCB (PCB#1)中、我确定工作的电路板应在5V 时消耗约6mA、 在输入电压为20V 时降至约2mA。 不良的 PCB 通常会消耗10个-150mA。  

所有测试均使用可调 CC/CV 工作台电源供电。


原理图一、跳线连接在引脚之间用红线标记:

      

原理图2、移除了跳线、以红色交叉的部件未安装在 PCB 上、CE 通过0o 电阻直接连接到 GND:

     

我知道我应该在很长一段时间之前问这个问题... 但请注意、如果您发现我在 PCB#1上使用跳线进行的连接与在 PCB#2上错误进行的连接之间存在任何差异、请告诉我。 或遇到的任何设计问题。

此外,我刚刚把所有的部件移动到一个全新的 PCB 上,正确焊接它们,现在我的当前芯片确实消耗电流(PCB#2 ),在 REGN 上有5V 无论输入电压(5-20V ),然而它会产生一个非常奇怪的开关噪声,它的 STAT 引脚在1Hz 时闪烁,它会消耗一个变化的电流(不恒定)的-25mA ..... 在这一点上,我说停止,可能有什么错,我正在做.

此外、采用完全相同的设置(PCB#2)、我今天设法使它工作两次! (PCB 在5V 时绘制了6mA、在20V 时绘制了2mA)完美无缺、在 REGN 上为5V、电流正常、我们可以在 GUI 中连接到它、并使用 USB2ANY 读取 ADC 值/写入到它、天哪。 但是... 我对其进行了下电上电、它再次开始绘制20 -40mA、且无法再通过 I2C 与其连接。 我并不认为这是"不是所有引脚都正确连接"的问题、但更像是不应该连接的元件或布线。

有很多可能的问题... 连接不良、焊接桥... 不过我刚刚检查了我目前的 PCB 版本、它具有我在 BQ 芯片上看到的最佳连接、但它正在向我的耳朵唱歌频率。 我该怎么办? 我没有提到的一点是、我使用2 x 3.9O 并联、而不是一个2O 缓冲电阻器。

以下是 PCB 看起来的样子。

PCB#1 (运行良好、6mA 电压为5V 时运行良好):

PCB#2 (开关噪声、BQ 的坟墓场):

到目前为止、我解决这个问题的方法是:"再次焊接它"。 "再次热空气"、反复有60%的机会得到完全相同的问题、因此没有结果、40%的机会得到另一个问题或损坏芯片、然后在几个小时尝试了全新的部件后更换了一些部件。 这不会出现在任何地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我在原理图上看到的唯一问题是 SDRV 1000pF 电容连接到 BAT、而不是 GND。  我们后来发现、如果将电容器连接到 BAT 而不是 GND、某些 IC 的充电电流会受到限制。   

    在布局上、您是否遵循了数据表和 EVM 中的布局指南?  SYS 和 PMID 上的这两个0.1uF 电容器至关重要、必须放置在靠近各自引脚和接地的 IC 顶部。  这意味着 SWx 线路必须布置在 IC 下方、并通过过孔向下到内部/底层才能到达电感器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 我看到了你发布它的那一天、但我直接去制作一个新的 PCB。 我在那里用1000pF 的电容将 BAT 引脚连接到 GND、而在布线方面、我没有遵循数据表上的指南、这非常混乱。

    现在我跟随它、将所有电容器放置得更近、SW 线穿过内层、电容器放置在芯片和引脚正下方。 我会随时向您通报最新情况。 除此之外、一切都是相同的