Thread 中讨论的其他器件: UCC28630
工具与软件:
嗨团队,我的一位客户正面临低功率启动的以下问题。
我一直在设计基于 UCC28631的开关电源、我们计划明年年初投产。 最近、我注意到一个潜在的问题、想知道德州仪器(TI)是否有解决方案。
由于低待机功耗要求 将 于明年生效、因此在设计 SNT 时便考虑了这一点、在230VAC 时待机功耗小于200mW、并且在 连接目标应用时、待机功耗略高于400mW。
在某些情况下 、IC 实际上会 锁定而不会重新启动。 有时在 短暂关闭交流电源时会发生这种情况。 要使 IC 重新启动、您必须断开交流输入并等待大容量电容器 完全耗尽、 在低待机 功耗下、这需要很长时间。
此问题以前是否曾被发现过、是否有简单的解决方案?
您能帮助解决同样的问题吗?
此致!
Maitriya