工具与软件:
大家好、团队成员:
我目前正在项目中使用 TPS23861PWR 部分为基于 PoE 的摄像头(这是一个带支持802.3at 标准的内置 PD 模块的现成组件)供电。
我的客户要求确保 PoE 摄像头持续运行以进行长期监控。 但是、在某些情况下、尽管设备本身保持通电状态、摄像机仍会停止流式传输。
在调查各种潜在原因后、我怀疑该问题可能与电力输送有关。
当我将 PSE (TPS23861PWR)连接到 PD 模块时、我注意到 PSE IC 的漏极引脚持续以2Hz 的频率进行切换(请参考连接的波形)、好像它仍在搜索 PD 器件一样。 另一方面、我的 PD 器件已通电并正常工作。 这怎么可能在这里起作用呢?
根据数据表、一旦检测到并连接了 PD 器件、漏极引脚应被驱动为低电平、但在本例中不会发生这种情况。
有人能帮助找出这种行为的根本原因吗? 为什么在 PD 已通电时 PSE 仍在"搜索" PD 器件?
供参考:
PD 功耗:
电压:48V
电流:40mA
我添加了波形、以便进行进一步澄清。
非常感谢您的任何见解!