This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861PWR PSE 电源和 PoE 摄像头连接有问题

Guru**** 2509345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418368/tps23861-issue-with-tps23861pwr-pse-power-supply-and-poe-camera-connectivity

器件型号:TPS23861

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前正在项目中使用 TPS23861PWR 部分为基于 PoE 的摄像头(这是一个带支持802.3at 标准的内置 PD 模块的现成组件)供电。

我的客户要求确保 PoE 摄像头持续运行以进行长期监控。 但是、在某些情况下、尽管设备本身保持通电状态、摄像机仍会停止流式传输。

在调查各种潜在原因后、我怀疑该问题可能与电力输送有关。

当我将 PSE (TPS23861PWR)连接到 PD 模块时、我注意到 PSE IC 的漏极引脚持续以2Hz 的频率进行切换(请参考连接的波形)、好像它仍在搜索 PD 器件一样。 另一方面、我的 PD 器件已通电并正常工作。 这怎么可能在这里起作用呢?

根据数据表、一旦检测到并连接了 PD 器件、漏极引脚应被驱动为低电平、但在本例中不会发生这种情况。

有人能帮助找出这种行为的根本原因吗? 为什么在 PD 已通电时 PSE 仍在"搜索" PD 器件?

供参考:

PD 功耗:
电压:48V
电流:40mA
我添加了波形、以便进行进一步澄清。

非常感谢您的任何见解!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poovarasan:

    您能否确认探测点? 您是否在 Vpwr 和 DRAIN 之间探测? 确保探测 Vpwr 和 DRAIN 之间。  

    如何确认您的器件已通电? 唯一为器件 PoE 供电的是什么? 或者是否有辅助输入?

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    请参阅下图中突出显示的探测点。

    我的终端应用是一个摄像头。 即使波形如此所示、我仍然可以从设备获取数据、并且流式传输在很长一段时间内(有几次停止)运行良好。

    此外、我们的器件没有辅助电源;仅通过磁性元件供电。



    我希望这条消息能让您消除疑虑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poovarasan:

    需要确认的一点是、您是否使用了两个不同的探针? 您只能在端口上使用一个"探头"。 您的探头点2您应连接到探头、而该探头的接地基准应连接到探头点1、因此您正在跨端口进行探测。 这有道理吗?

    我相信您对器件的电力传输将保持不间断。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS23861-IEEE-802.3at-Quad-Port-Power_2D00_over_2D00_Ethernet-PSE-Controller-datasheet-_2800_Rev.-I_29005F00_Application-curves.pdf


    Brandon、您好!

    我已根据数据表中提供的应用曲线完成探测、并随附 PDF 以供参考。 请查看示波器图像、如果所有内容都正确、请告诉我。

    我还按照您的说明进行了其他探测、并随附了示波器图像以供您查看。 这些图像是在摄像机处于流模式时捕获的。 请确认 PSE 是否正常工作。



    谢谢!
    Poovarasan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poovarasan:

    感谢您的测试波形。 很抱歉、我可能仍需要了解更多信息来解决潜在问题:

    1.关于探测点: 我可以 假设"P1_DRAM"和"GND"之间只有一个探测? 其他未使用的通道为开路或将其接地线连接到同一个"GND"。 这样可确保所有 无源探头共用同一接地端。  

    2.在第一个新波形中,相机是否  在"A"光标点进入流媒体模式? 并且您的摄像机在进入流媒体模式之前和之后都保持开启状态?   

     

    3.您之前提到过" 在某些情况下、尽管设备本身仍处于通电状态、但摄像头仍会停止流式 传输。"如果摄像头只是无法流式传输但仍处于开启状态(假设 PSE 之外没有其他电源)、这意味着从 PSE 向摄像头传输的电力始终存在。 在您的测量中、如果它是 "P1_DRAIN "-"GND"电压、则400ms >20V 超过过流保护时间、并且在此之前应该已经切断了电源。 到目前为止、更像是 PSE 波形是一个测量问题。 但我想通过更多信息来澄清一下。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diang:

    感谢您的答复。

    1. 关于第一点、如您所述、我仅使用单个探头进行探测、其他通道未连接到电路板的接地端。
    2. 对于第二点、光标"a"表示只能在特定时间段之后访问器件 IP。 在这之前、器件保持关闭状态。 脉冲开始后、我可以对设备执行 ping 操作并开始流传输。
    3. 至于第三点、我没有完全理解。 您能否更详细地说明一下? 如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。
      注意:我的摄像头在 PSE 旁边没有其他电源。  

     
    此致、
    Poovarasan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Poovarasan:

    感谢您的答复!

    由于 我的相机除了 PSE 以外没有其他电源、您能否 在流媒体功能停止时检查相机是否仍在打开?  只是再次检查流式传输 停止是由摄像机断电还是仅摄像机 流式传输功能受到干扰引起的。 您能否通过在以太网线上使用电流探头来测量流经摄像头的电流、以便我们也可以查看电源接口电流以进行双重确认?  

    从波形方面来看、时序(400ms 或更长)可能过长、无法考虑用于 PSE 折返保护和电源切断。 此外、如果您可以转储 PSE 寄存器、则检查 PSE 是否检测到任何故障将非常有用。

    此致、

    Diang