主题中讨论的其他器件:BQ79656-Q1、BQ79758-Q1 、 BQ76952、BQ76940
工具与软件:
您好!
我正在尝试设计具有主动电池平衡功能的 BMS。 TI 团队建议使用 BQ79656-Q1 (16S、第4代、不需要 NDA 进行评估)或 BQ79758-Q1 (18代、第5代、需要 NDA 进行评估)。 浏览了数据表后、关于如何使用 BQ79656-Q1连接充电和放电 MOSFET、似乎并不令人困惑。 是否可以将 BQ76200高电平 FET 驱动器与 BQ79656-Q1和微控制器集成在一起? 如果不是、如何在使用 BQ79656-Q1的设计中连接充电和放电 MOSFET?
我期待收到您的回复。
非常感谢、此致、
Criton