This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BMS 使用 BQ79656-Q1

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79758-Q1, BQ76940, BQ79656-Q1, BQ76200, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420461/bq76200-bms-using-bq79656-q1

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件:BQ79656-Q1、BQ79758-Q1 BQ76952、BQ76940

工具与软件:

您好!

我正在尝试设计具有主动电池平衡功能的 BMS。 TI 团队建议使用  BQ79656-Q1 (16S、第4代、不需要 NDA 进行评估)或 BQ79758-Q1 (18代、第5代、需要 NDA 进行评估)。 浏览了数据表后、关于如何使用 BQ79656-Q1连接充电和放电 MOSFET、似乎并不令人困惑。 是否可以将 BQ76200高电平 FET 驱动器与  BQ79656-Q1和微控制器集成在一起? 如果不是、如何在使用 BQ79656-Q1的设计中连接充电和放电 MOSFET?

我期待收到您的回复。

非常感谢、此致、
Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    您必须使用 MCU GPIO 和 MCU 逻辑来控制 BQ76200 FET 驱动器。 BQ79656-Q1没有用于控制 FET 驱动器的引脚。

    现在、您的应用是否需要 Q1资质? 如果无法堆叠、您还可以查看 BQ76952、这是一款非堆叠16芯串联监控器和保护器、具有可用于控制高侧 N 沟道 FET 的集成式高侧 FET 驱动器。 此外、它还具有电流检测和库仑计数功能。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    非常感谢您的回复。

    这是否意味着应使用从  BQ79656-Q1接收到的数据使用微控制器来控制 FET 驱动器? 听起来像是开发许多用于控制 FET 驱动器的算法。

    使用 BQ76952时、我唯一关心的是主动电池平衡。 它是否支持主动电池平衡?

    我期待收到您的回复。

    此致、
    Criton   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    这是否意味着应使用微控制器并使用从  BQ79656-Q1接收到的数据来控制 FET 驱动器? 听起来开发许多用于控制 FET 驱动器的算法。[/QUOT]

    正确。 您必须开发相应的算法才能使其正常工作。 BQ76952实现了此算法、能够高效地控制外部 MOSFET。

    使用 BQ76952时我唯一担心的问题是主动电池平衡。 它是否支持主动电池平衡?[/QUOT]

    BQ79656-Q1和 BQ76952都没有主动电池平衡功能、因此没有实现电池平衡的单芯片解决方案。

    这两个器件都能够执行被动电池平衡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    非常感谢您的答复。   BQ76952/BQ79656-Q1是否 支持外部电路来进行主动电池平衡?  

    此致、
    Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我只能找到不属于一次性可编程存储器的 BQ76940电池监测器。 我是否错过了任何具有可重新编程存储器的电池监视器? BQ76940是否还支持用于主动电池平衡的外部电路? 如果可以、您能否分享一些参考设计?

    我期待收到您的回复。

    非常感谢、此致、
    Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

      BQ76952/BQ79656-Q1是否 支持外部电路来进行主动电池平衡?  
    [报价]

    不是原生的。 主动电池平衡必须是分立式解决方案。 我已经看到了一些想法、即使用我们器件的被动电芯均衡作为信号来提醒外部电路。 但尚未看到完整设计。

    此外、要添加此内容、我只能找到不属于一次性可编程内存的 BQ76940电池监控器。 我是否错过了任何具有可重新编程存储器的电池监视器? BQ76940是否还支持用于主动电池平衡的外部电路? 如果是、您能否分享一些参考设计?[/QUOT]

    BQ76952可以进行 OTP 计算、但不需要。 您可以在启动时使用 MCU 和进行编程。 BQ76940没有任何 OTP、并且无法自行做出许多决策、因此需要更多 MCU 的参与。

    目前、TI 器件支持主动电池平衡、目前还没有适用于电池平衡的参考设计

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis。

    感谢您的答复。

    非本地。 主动电池平衡必须是分立式解决方案。 我已经看到了一些想法、即使用我们器件的被动电芯均衡作为信号来提醒外部电路。 但尚未看到完整的设计。

    因此、我可以使用任一 IC 在主动电池平衡和外部电路上进行开发。 对吧?  

    BQ76952可以是 OTP 格式、但不需要。 您可以在启动时使用 MCU 和进行编程。 BQ76940没有任何 OTP、并且无法自行做出许多决策、因此需要更多 MCU 参与。[/QUOT]

    这是否意味着 BQ76952可以由用户重新编程?

    目前、TI 器件支持主动电池平衡、并且没有 t 的参考设计

    这是否意味着所有 TI 电池监测器 IC 都可用于开发主动电池平衡?

    我期待收到您的回复。

    此致、
    Criton  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    [报价 userid="624327" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420461/bq76200-bms-using-bq79656-q1/5445838 #5445838"]因此、这意味着我可以使用任一 IC 开发有源电池平衡和外部电路。 对吧?  [报价]

    从理论上讲、您可以这样做。  

    这是否意味着 BQ76952可以由用户重新编程?

    该器件可由用户重新编程和/或由用户进行 OTP 编程。 两个选项均可用。 一些客户对器件进行 OTP、而其他客户在启动时对其进行编程。

    Unknown 说:
    这是否意味着所有 TI 电池监控器 IC 都可用于开发主动电池平衡?

    哎呀! 这是一个拼写错误! 我意思是说"TI 器件 请勿执行 支持主动电池平衡"。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的答复。 我将在 BQ76952中看到它并恢复。

    非常感谢、此致、
    Criton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Criton:

    没问题! 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon