Thread 中讨论的其他器件: BQ76940、 BQ78350
工具与软件:
您好、TI 团队:
我对 Bq78350-R1指示器的寿命数据有疑问。
我们的 BMS 结构包括 Bq76940和 Bq78350-R1、为10S、2P。
我们注意到一些电池寿命数据是错误的。 记录的寿命数据表明、电池10的最小电压值为860mV、电池的最高温度为127度、但我们知道这些值是错误的、因为我们在此期间检查 电池10的电压、电池温度为25°C、因为电池位于25°C 的温度室中。 此外、电池在此期间以关断模式等待。 不充电、不放电。
无论如何、在多个电池中都观察到了该问题。
我正在共享日志数据。
您是否对其原因有任何了解? 您以前是否遇到过此类问题?