This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:Bq78350-R1记录的寿命数据值错误。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422177/bq78350-r1-bq78350-r1-recorded-wrong-lifetime-data-value

器件型号:BQ78350-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350

工具与软件:

您好、TI 团队:

我对 Bq78350-R1指示器的寿命数据有疑问。
我们的 BMS 结构包括 Bq76940和 Bq78350-R1、为10S、2P。
我们注意到一些电池寿命数据是错误的。 记录的寿命数据表明、电池10的最小电压值为860mV、电池的最高温度为127度、但我们知道这些值​​是错误的、因为我们在此期间检查 电池10的电压、电池温度为25°C、因为电池位于25°C 的温度室中。 此外、电池在此期间以关断模式等待。 不充电、不放电。
无论如何、在多个电池中都观察到了该问题。
我正在共享日志数据。

您是否对其原因有任何了解? 您以前是否遇到过此类问题?

e2e.ti.com/.../cell10_5F00_lifetime.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是温度检测和电芯电压检测线路上的电压存在临时电气问题。 在此期间、您如何检查电芯10的电压(此电压持续多长时间?) AFE 的引脚上不是860mV *?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们使用数据记录器对电池焊接点进行了检查。 您可能认为由于860mV 的问题存在电气问题、但127C 的电池温度没有意义。 如果 NTC 开路、BMS 测量值为-56C 而非127C。

    我们还进行了振动测试、以了解该问题是由于焊接崩溃造成的、但我们未观察到任何问题。
    我们无法重现故障。 如果是电气问题、则很容易重现问题。
    150个产品中、此故障率是4个。 (4/150)

    我要上传 bq78350-R1中的 bq78350_r1_v1_04_BUILD_26.srec 固件。
    与 bq76940 AFE 是否存在任何冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少单位显示此问题? AFE 内部始终存在损坏的可能性。 这是您可以在多个 AFE 上重现的东西吗? 固件从 AFE 读取数据(基本上是来自 ADC 的输出)、然后将其转换为 mV 或摄氏度 电压和温度都表明转换结果很小、而且当您纠正热敏电阻开路会产生低温时、如果系统中的某个元件导致该引脚(或 AFE 内部、其中引脚在内部连接到器件上的焊盘)上的电压过低、则说明温度过高。

    因此、我怀疑这是 FW 问题、并且更有可能是 AFE 的问题(例如、导致运行不可靠的 ESD 损坏)。