This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:12.8V、50AH 电池未充电或放电

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422570/bq40z50-r1-12-8v-50ah-battery-not-charging-or-discharging

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

您好!

我有一个12.8V 50Ah LiFePO4电池、其中包含包含上述 IC 的 BMS。  

我已通过 EV2400将电池连接到运行 MS Windows 10 Pro 和 BQ Studio v1.3.101的 PC。

看看 BQ Studio 中的寄存器位(屏幕截图如下)、我看到 CHG 和 DSG 位都设置为高电平或"1"、这是很奇怪的、即使电池没有充电。

我是本 IC 和 BQ Studio 的初学者、因此、对于您在故障排除方面的任何建议/帮助、我们都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umar、您好!

    Operation Status A 寄存器中的 CHG 和 DSG 位表示 CHG FET 和 DSG FET 开启。

    此致、

    Adrian