请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:EV2400
工具与软件:
您好!
我有一个12.8V 50Ah LiFePO4电池、其中包含包含上述 IC 的 BMS。
我已通过 EV2400将电池连接到运行 MS Windows 10 Pro 和 BQ Studio v1.3.101的 PC。
看看 BQ Studio 中的寄存器位(屏幕截图如下)、我看到 CHG 和 DSG 位都设置为高电平或"1"、这是很奇怪的、即使电池没有充电。
我是本 IC 和 BQ Studio 的初学者、因此、对于您在故障排除方面的任何建议/帮助、我们都将不胜感激。