This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:降低反激架构输出端负压 μ A

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422615/lm5155-q1

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具与软件:

LM5155做反激升压的架构应用、12V 升压到60V

调试中、在MOS管开启瞬间、变压器副边输出会有 º C 至100V以上的负压。如何降低这个负压 º C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kun:

    感谢您的咨询。

    您能否分享您的原理图进行审阅?

    另外、如果您可以发送您看到的问题的一些范围示例、也会更好。

    此致

    Moritz