This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:负载调节数据

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420792/tps631000-load-regulation-data

器件型号:TPS631000
主题中讨论的其他器件:TPS631010

工具与软件:

尊敬的支持团队:

FPWM 和自动 PFM 之间的 VOUT 差异约为0.02V。


这种差异是否是由于测量环境造成的?
即使切换了 MODE 引脚、是否也没有发生这种差异?

此外、我认为图8-6中的模式是低电平、而不是高电平。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    这些测量使用了最可能的2个不同器件来获得不同的直流电平。

    您适合 PFM、必须设置 MODE =低电平。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K、Brigitte、

    同意 的说法、这些图表应该有两个设备。

    此外、在图8-6中 MODE 应该是低电平、这是一个错误。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    我已经了解到、3.26V 和3.24V 是个别变化造成的。
    我已经了解、在测试同一个单元时、该值变为相同的3.32V、就像 TPS631010一样。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Dice-K.

    感谢您的理解、如果您没有其他问题、我可以关闭此主题吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Tao、
    感谢您的支持。

    我关闭该主题。
    我继续执行另一个线程。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    好的、明白了。 谢谢。

    此致

    TAO