请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS631000 主题中讨论的其他器件:TPS631010
工具与软件:
尊敬的支持团队:
FPWM 和自动 PFM 之间的 VOUT 差异约为0.02V。

这种差异是否是由于测量环境造成的?
即使切换了 MODE 引脚、是否也没有发生这种差异?
此外、我认为图8-6中的模式是低电平、而不是高电平。
此致、
DICE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.