This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:TPS923652DMTR

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922052, TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419005/tps923652-tps923652dmtr

器件型号:TPS923652
主题中讨论的其他器件:TPS922052、TPS922053

工具与软件:

嗨、团队:

我们使用 TPS923652DMTR 的器件型号来执行降压操作。 所连接的电路如下所示、请确认。

我们要提供5V 的输入需要生成3.15V 的电压来驱动正向电压为3.15V 的单个 LED。

输入电压为5V 时、升压操作可得到21.36V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin:

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin:

    对于 Vin = 5V、V_LED = 3.15V、I_LED = 1A 的应用条件、我建议您使用降压 LED 驱动器来实现该目的、如 TPS922052 / TPS922053。

    您不能在中使用 TPS923652 升压 配置(如原理图中所示)才能执行此操作。 您可以在中使用 TPS923652 降压/升压 进行配置以执行该操作(您可以参阅数据表中的第9.2.2节。)。 但是、我仍然会向您推荐我们 A  降压 LED 驱动器、因为它更适合。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢反馈意见、由于它与 TPS922053器件引脚兼容、如果我们直接替换、它也应该可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin:

    TPS922053与 TPS923652引脚不兼容。 如果您想使用 TPS922053、则需要设计一个新的电路。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否获得这些器件的仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin:

    这些部件的 SIMPLIS 模型可根据要求提供。 如果您需要它们、请告诉我。

    此致、

    Steven