主题中讨论的其他器件:TPS922052、TPS922053 、
工具与软件:
嗨、团队:
我们使用 TPS923652DMTR 的器件型号来执行降压操作。 所连接的电路如下所示、请确认。
我们要提供5V 的输入需要生成3.15V 的电压来驱动正向电压为3.15V 的单个 LED。
输入电压为5V 时、升压操作可得到21.36V 的电压。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我们使用 TPS923652DMTR 的器件型号来执行降压操作。 所连接的电路如下所示、请确认。
我们要提供5V 的输入需要生成3.15V 的电压来驱动正向电压为3.15V 的单个 LED。
输入电压为5V 时、升压操作可得到21.36V 的电压。

嗨、Nitin:
对于 Vin = 5V、V_LED = 3.15V、I_LED = 1A 的应用条件、我建议您使用降压 LED 驱动器来实现该目的、如 TPS922052 / TPS922053。
您不能在中使用 TPS923652 升压 配置(如原理图中所示)才能执行此操作。 您可以在中使用 TPS923652 降压/升压 进行配置以执行该操作(您可以参阅数据表中的第9.2.2节。)。 但是、我仍然会向您推荐我们 A 降压 LED 驱动器、因为它更适合。
此致、
Steven