This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202中的 OCP 问题

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411248/tps54202-ocp-question-in-tps54202

器件型号:TPS54202

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户目前使用的是 TPS54202。 他们收到客户退货项目、其中 TPS54202的引脚2 (SW)和引脚3 (VIN)短接至 GND (高侧 MOS 烧毁?)。 请帮助检查其应用中的电路和波形。 没有 OCP 在其设计中发挥作用? 感谢您的帮助。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary

    似乎损坏可以从客户端重复? 在什么工作条件下会发生损坏?

    负载是多少、如何使 Iout 上升? 客户是否过载?

    瞬态 LOUT 可能由 Cout 提供、客户可以测量 iL。 它应该受到 OCP 的限制。

    客户是否将 Cin 放置在靠近 IC VIN 和 GND 引脚的位置? 他们能否共享布局? 请让客户测量 SW 电压、然后查看是否存在任何电压尖峰。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

     请检查波形。 客户认为开关输出会针对 OCP 停止、但太慢、无法防止 OCP 损坏?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    贝拉明天会回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary

    输入电容器不靠近布局中看到的 VIN 和 GND 引脚。 而且 FB 电阻器也不靠近 GND 引脚。

    IC 在所连接波形的测试下是否损坏? 请分享客户的测试条件。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gaty

    我将关闭此主题、因为没有回复、如果还有其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致。