This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:关于 BQ34Z100-G1、我想在学习后将 Ra 表的增加限制一个大裕度。 我需要修改哪些参数。 以及为何 Ra 表会在客户市场中异常更新。

Guru**** 2814345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395860/bq34z100-g1-about-bq34z100-g1-i-want-to-limit-the-ra-table-increase-by-a-big-margin-after-learning-what-parameters-do-i-need-to-modify-and-why-the-ra-table-will-update-abnormally-in-the-customer-market

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

关于 BQ34Z100-G1、我想 在学习后将 Ra 表的增加限制一个大裕度。 我需要修改哪些参数。 以及为何 Ra 表会在客户市场中异常更新。

最近、我们收到关于 Ra 表异常的市场反馈。 最后进行充电时、SOC 和 FCC 从100跳转至0

电池(4S3P)容量约为15000mA 在电池包生产之前、学习状态为06。 信息如下所示。

电量监测功能 未定义状态 QMax 电芯0 15317 mAmpHr.
电量监测功能 未定义状态 周期计数 0 数字
电量监测功能 未定义状态 更新状态 6. 数字

当周期数为14时、Ra 表出现异常。  

峰值振幅 周期计数 14. 很大

Ra 限值保持默认设置。

IT 配置 最大分辨率系数 50. 数字
IT 配置 最小分辨率系数 1. 数字
IT 配置 Ra 滤波器 500 数字
IT 配置 Ra 最大增量 15. %

Ra 变化限制为1.5倍。 通过比较 R_a0和 R_a0x、更新幅度超过了 7倍。

按如下方式检查 Ra 表信息:

Ra 表 R_a0 R_a0标志 0 十六进制
Ra 表 R_a0 R_a0 0 966 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 1. 966 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 2. 7. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 3. 21. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 4. 7. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 5. 20. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 6. 29. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 7. 52. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 8. 61. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 9. 67 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 10. 96. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 11. 133. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 12. 457. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 13. 818. 数字
Ra 表 R_a0 R_a0 14. 1903年 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 标志 55. 十六进制
Ra 表 r_a0x R_a0x 0 138. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 1. 138. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 2. 1. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 3. 3. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 4. 1. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 5. 3. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 6. 4. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 7. 7. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 8. 9. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 9. 10. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 10. 14. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 11. 19. 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 12. 65 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 13. 117 数字
Ra 表 r_a0x R_a0x 14. 272. 数字
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ra 表会在电池放电时自动更新。 无法限制 Ra 表更新。

    使用什么 ChemID 以及如何选择它?

    电池单元是否平衡?

    电池组何时发生故障?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1.随着电池放电、RA 表会自动更新。 无法限制 Ra 表更新。

    问题:最大电阻因子、Ra Filter、Ra Max Delta 等。 ?参数修改可能会限制更新振幅、即右 μ s

    使用的是什么 ChemID、如何选择它?

    答复:化合物 ID 是5271。使用了三个不同的单元格来匹配化合物 ID。 返回 GPC 报告、最大 DOD 误差为 2.19、2.28和2.09。

    3.电芯是否平衡?

    回复:是的,4s3p 包设计是外部平衡。 截止电路如下所示。

              

    4. 电池组何时发生故障?

    回复:客户市场上有5% Ra 表异常。 根据检查 gg 文件、我们可以了解到电池周期为6、8、30等。  Ra 表与原始发货状态相比增加了7倍以上。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息!

    1)对不起,你是对的!  

    Ra Max Delta -允许的 Ra 变化的最大值

    Ra filter - Ra 更新中使用的滤波器值、指定 Ra 更新来自新值与旧值的百分比。

    Max RES Factor -允许 Ra 表中存储的阻抗值在正向单次更新中充电的最大百分比。

    需要注意的是、最大电阻系数不是我们通常建议更改的值、此 e2e 提供了更多信息。

    (+) BQ27520-G4:最大电阻因数和最小电阻因数-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    2) 2)您能否共享数据和 GPCCHEM 报告。

    3)太棒了,谢谢!

    4) 4)故障电池组和良好电池组之间的现场差异是否存在。

    现场器件的预期负载是多少。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INR21700_2D00_6_2D00_report.zip

    请查看 GPCCHEM 报告。

    请确认我的理解是否正确。

    最大电阻因数50 num:更新的最大变化限值是正向原始 RA 表的5倍?

    最小电阻因数1 num:更新的最大变化限值是  负方向上原始 RA 表的0.1倍?

    Ra 滤波器500 num:这是什么意思?

    Ra Max Delta 15%: 平均值是什么?

    4) 4)故障电池组和良好电池组之间的现场差异是否存在。

    答复:没有区别。

    现场器件的预期负载是多少。

    答复:不到4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送 ChemID 报告、电位计看上去很好!  

    1)  

    最大分辨率因子50 num / 最小分辨率因子1 num

    Ra 滤波器500 num:这是什么意思?

    500为50%

    Ra Max Delta 15%: 平均值是什么?

    (+) BQ27520-G4:RA Max Delta -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    4)感谢验证,您可以共享影响 SOC 的 FCC 跳转日志文件吗?

    您是否还可以共享.gg 文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。  

    请检查 GG 文件和 log.e2e.ti.com/.../bq34z100G1.xlsxe2e.ti.com/.../2260.BQ34Z100.gg.csv

    此致、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢.gg。

    您是否也可以共享日志文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8738.bq34z100G1.xlsx

    请 使用日志文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供文件、我目前正在与我的团队一起审阅这些文件、请允许我随时访问。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、类似这样的大幅跳跃与参数有关。

    您能否验证您的所有关键参数是否正确? 2.1-2.6 实现成功的学习周期(tij.co.jp)

    所使用的电池组的电池化学成分是什么?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键参数正确。

     电池的化学成分是三元。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用什么 chemId?

    您是否获得了 GPCCHEM 匹配?

    您能否共享输入数据和报告?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INR21700_2D00_7.zipe2e.ti.com/.../INR21700_2D00_7_2D00_report.zip

    chemld 为5271。请检查 输入数据和报告。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ChemID 数据和报告看起来正常。

    您能否分享您的.srec、以便我可以查看一些私有参数。  

    SOC 跳转的原因是 DOD0降至0。 这很可能是由于您之前提到的电阻表异常更新。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查.srec 文件。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq34z100G1.csv

    这是.srec 文件。 下载后、请将文件名从 csv 更改为 srec。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Diego 目前不在办公室、请期待延迟回复。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请重新检查问题。

    谢谢!

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    您能否为用户放电率配置负载选择、并使用最高平均放电率。 请共享此配置中的数据。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载选择是否更改为6? 加载模式为0?Gas Gauging->IT Cfg->User 9000mA。

    我需要对电池?执行充电/放电测试吗

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果没记错、您有一个恒定电流负载、因此请使用负载模式0。

    如果我被误认为是、请使用负载模式1。

    然后配置负载选择6、并将正确的用户速率(mA 或 Pwr、取决于负载模式)配置为最高平均放电。

    如果9000mA 是您的应用中的最高放电电流、则这是正确的。  

    运行1个或更多放电/充电周期、并查看准确度是否有所提高、如果需要、请记录此数据以共享。

    此致、

    Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道上述测试是否与 DOD0异常有关。

    "SOC 跳转的原因是 DOD0降至0。 这很可能是由于您之前提到的电阻表异常更新。"

    DOD0降至0、这意味着 Vbat 的电压降至0、对吧? 但 DOD0降至0、它会影响 从 R_a0到 R_a0的所有电阻14?

    请回复。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DOD0是电流 DOD、DOD 表示放电深度、使用恒定电压、恒定电流和电芯温度的函数计算得出。

    根据电阻表、DOD 很可能下降到0。  

    我的建议有什么不同?  

    此致、

    Diego