请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62873EVM-144 主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
工具与软件:
嗨、团队:
当我尝试通过 TPS6287XEVM-GUI 使用 USB2ANY 评估 TPS62873EVM-144时、我遇到了以下 TPS6287XEVM-GUI 问题。 我无法通过 GUI 控制任何寄存器和配置... 您能告诉我如何解决这个问题吗? 我尝试了2种输入电压模式、一种是3.3V、另一种是5V。


此致、
山本俊介