This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873EVM-144:在尝试通过 GUI 评估 EVM 时面临此问题

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873EVM-144, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423374/tps62873evm-144-facing-the-issue-when-trying-to-evaluate-evm-via-gui

器件型号:TPS62873EVM-144
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

嗨、团队:

当我尝试通过 TPS6287XEVM-GUI 使用 USB2ANY 评估 TPS62873EVM-144时、我遇到了以下 TPS6287XEVM-GUI 问题。 我无法通过 GUI 控制任何寄存器和配置... 您能告诉我如何解决这个问题吗? 我尝试了2种输入电压模式、一种是3.3V、另一种是5V。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto、

    感谢您在 E2E 上提出问题。

    您观察到默认输出电压为0.75V、对吗?

    此电路板的默认 I2C 地址为0x41、您是否能够尝试在 GUI 中手动选择此地址? 应该有这样一个字段:

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    感谢您发送编修。 我能够通过 GUI 连接 EVM!

    此致、

    山本俊介