工具与软件:
大家好、团队成员:
在我们的一个项目中、我们在 CCA 的输入端使用以下 IC 实现保护:
TPS259231DRCR - IC 电子保险丝8% 10VSON -德州仪器(TI)
但是、在一些现场运行期间、50个器件中有5个发生了故障。
从我们的一份现场报告中、我们了解到连接是相反的。 其余的 RCA 工作仍在进行中。 请在下面找到原理图以供参考。
请分享您的见解。 此外、请告诉我、如果以反极性连接、该器件是否仅会发生故障

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
在我们的一个项目中、我们在 CCA 的输入端使用以下 IC 实现保护:
TPS259231DRCR - IC 电子保险丝8% 10VSON -德州仪器(TI)
但是、在一些现场运行期间、50个器件中有5个发生了故障。
从我们的一份现场报告中、我们了解到连接是相反的。 其余的 RCA 工作仍在进行中。 请在下面找到原理图以供参考。
请分享您的见解。 此外、请告诉我、如果以反极性连接、该器件是否仅会发生故障

e2e.ti.com/.../Waveform-during-hot-plug.pdf
您好、Rakesh。
感谢您的答复。
输入为5V。
正如您提到的、我在使用和不使用 L6 (短路)的情况下执行了热插拔和输出短路测试、还捕获了波形。
不过、我没有注意到波形有任何差异;两者是相似的。 在"接通"期间、尖峰高达50V、但持续时间仅为20ns。
请检查随附的图像。
尊敬的 Vivek、
在 TPS25923中 、我们没有内置保护机制(如内部二极管)可在输入反转时防止电流流动? 另外、数据表中提到了反向电流保护。 这是否仅适用于负载反向电流?
我想您对反向电流阻断(该器件使用外部阻断 FET 支持反向电流阻断)感到困惑。 这将阻止电流从 OUT 流向 IN)和反极性保护(翻转输入电源端子)。 我看到原理图中实现了反向电流阻断。
"开启"期间出现高达50V 的尖峰、但仅持续时间为20ns。
Vin 看起来非常高(绝对最大值为20V)。 是否也在没有 L6的情况下看到相同的50V 尖峰?
您或您的团队是否有权访问发生故障的器件。 您可以让他们检查损坏器件的引脚阻抗(使用 DMM、在二极管模式下从 GND 到所有引脚捕获)。 您还可以询问是否有任何物理损坏(某些图片)。
此致、
Arush
尊敬的 Arush
我从以下字段收到故障器件的详细信息
| 引入抖动 | 一块电路板 | 工作板 | ||
| 最大击穿电压 | 电阻模式 | 最大击穿电压 | 电阻模式 | |
| 1. | 0.663V | 11分钟 | 0.654V | 10.9M |
| 2. | 0.563V | 10k | 0.561V | 10k |
| 3,4,5. | 0.571V | 25K | 0.567V | 25K |
| 6、7、8 | 0.360V | 1k | 0.357V | 1k |
| 9. | 0.629V | 1.2米 | 0.622V | 1.23万 |
| 10. | 0.691V | 97K | 0.689V | 97K |
关于使用和通过短接 L6引脚实现的尖峰、我们观察到附加了相同的尖峰以供参考