This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:TPS259231DRCR-

Guru**** 2530650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418782/tps25923-tps259231drcr-

器件型号:TPS25923

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我们的一个项目中、我们在 CCA 的输入端使用以下 IC 实现保护:

TPS259231DRCR - IC 电子保险丝8% 10VSON -德州仪器(TI)

但是、在一些现场运行期间、50个器件中有5个发生了故障。

从我们的一份现场报告中、我们了解到连接是相反的。 其余的 RCA 工作仍在进行中。 请在下面找到原理图以供参考。

请分享您的见解。 此外、请告诉我、如果以反极性连接、该器件是否仅会发生故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    VIN 是否由于 L6而超出电子保险丝的绝对最大值?

    您是否能够执行热插拔和输出短路测试和检查。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    是的、如果您反极性插入该器件、则 Vin 会看到输入<-0.3V、这将超出器件的绝对最小值。 请检查 Rakesh 提到的其他问题、它们也可能导致设备故障。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Waveform-during-hot-plug.pdf

    您好、Rakesh。

    感谢您的答复。

    输入为5V。

    正如您提到的、我在使用和不使用 L6 (短路)的情况下执行了热插拔和输出短路测试、还捕获了波形。

    不过、我没有注意到波形有任何差异;两者是相似的。 在"接通"期间、尖峰高达50V、但持续时间仅为20ns。

    请检查随附的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的响应。

    在 TPS25923中 、我们没有内置保护机制(例如内部二极管)在输入反转时防止电流流动? 另外、数据表中提到了反向电流保护。 是否仅适用于负载反向电流?

    另外根据现场的反馈、他们提到它们没有反向连接、这可能是其他故障原因。  请也参考我给 Rakesh 先生的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    在 TPS25923中 、我们没有内置保护机制(如内部二极管)可在输入反转时防止电流流动? 另外、数据表中提到了反向电流保护。 这是否仅适用于负载反向电流?

    我想您对反向电流阻断(该器件使用外部阻断 FET 支持反向电流阻断)感到困惑。 这将阻止电流从 OUT 流向 IN)和反极性保护(翻转输入电源端子)。 我看到原理图中实现了反向电流阻断。  

    "开启"期间出现高达50V 的尖峰、但仅持续时间为20ns。

    Vin 看起来非常高(绝对最大值为20V)。 是否也在没有 L6的情况下看到相同的50V 尖峰?  

    您或您的团队是否有权访问发生故障的器件。 您可以让他们检查损坏器件的引脚阻抗(使用 DMM、在二极管模式下从 GND 到所有引脚捕获)。 您还可以询问是否有任何物理损坏(某些图片)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush

    我从以下字段收到故障器件的详细信息  

    引入抖动 一块电路板 工作板
    最大击穿电压 电阻模式 最大击穿电压 电阻模式
    1. 0.663V 11分钟 0.654V 10.9M
    2. 0.563V 10k 0.561V 10k
    3,4,5. 0.571V 25K 0.567V 25K
    6、7、8 0.360V 1k 0.357V 1k
    9. 0.629V 1.2米 0.622V 1.23万
    10. 0.691V 97K 0.689V 97K

    关于使用和通过短接 L6引脚实现的尖峰、我们观察到附加了相同的尖峰以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    我认为故障器件的 ESD 结构中没有任何问题。 是否出现过 IN-OUT 短路故障? 我觉得这个50V 瞬态导致了损坏。 我们应该能够在输入端使用 TVS 二极管对其进行钳制。 我们在 EVM 中使用 SMC 系列 TVS。  

    此致、
    Arush