This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:TPSM82903 - Vout 漏电流

Guru**** 2508225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419574/tpsm82903-tpsm82903---vout-leakage-current

器件型号:TPSM82903
主题中讨论的其他器件: TPS62903

工具与软件:

您好!

在 TPSM82903 (作为3.3V 稳压器)设计中、我将超级杯连接到稳压器的输出。  断电后有更多时间。  

要计算超级电容器尺寸、我需要确定 Vin=0时(VSET 模式下)的 Vout 泄漏电流。

我在数据表中找不到该信息。

建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是中国节日,将于10月8日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS62903具有输出放电功能、包含从 Vout 到 GND 的7.5 Ω 电阻、可缩短超级电容器断电时的放电时间。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、正如我们提到的、超级电容器用于在断电后保持电源、我希望在断电后有更多的时间。 我不希望超级电容器快速放电。 要计算断电后的时间、我需要知道  Vout 漏电流是多少。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于需要保持供电的超级电容器、我们建议通过连接到 EN 引脚的外部信号在断电后禁用该器件。 否则、器件可能会自行启用并继续工作。

    我们是否能够确保器件在断电后关闭。 可将超级电容器通过 FB 电阻放电至 GND。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!

    我在 VSET 模式下工作、没有 FB 电阻器、将在 VSET 引脚(7)和 GND 之间连接一个249K 电阻器。

    此配置中的 Vout 泄漏电流会是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ovadia:

    在 VSET 模式下、内部 fb 上电阻器将工作。 它仍由 FB 分频器放电至 GND。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 fb 上电阻器的值是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ovadia:

    内部 FB 上部电阻可通过模式选择进行更改。

    我也不知道值是多少。

    您可以使用外部 FB 分频器来计算放电时间。

    希望您能理解。

    谢谢!

    Colin