This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25501F3:MOSFET 的低漏电流

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25501F3, CSD25310Q2, CSD25485F5, CSD25480F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420537/csd25501f3-low-leakage-current-of-mosfet

器件型号:CSD25501F3
主题中讨论的其他器件: CSD25310Q2CSD25485F5CSD25480F3

工具与软件:

您好!  

我们正在设计一种新的电池供电系统。   我需要在此设计中找到一个 MOSFET、并确定用于估算电池寿命的漏电流 Ids。

我们将在5V 至16V 的电压下运行。

我找到了以下具有低泄漏电流的元件:CSD25501F3和 CSD25310Q2。

关于这两个 MOSFET、我想知道 IDSS 和 IGSS 电流作为 VDS 电压和温度的函数的演变。

您是否有曲线以便我们可以估算电池寿命(我的目标是大约50纳安)?

您还能否建议是否有其他具有低 IDSS 和 IGSS 的替代 MOSFET (知道未受保护的 MOSFET 通常具有较低的 IGSS 电流)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahfoud:

    感谢您关注 TI FET。 请通过以下链接查看技术文章。 第一部分介绍了 TI FET 中使用的不同类型的栅极 ESD 保护。 第二和第三篇文章涵盖了数据表中不包含的 MOSFET 参数的温度和电压依赖性。 具有单端栅极 ESD 保护的 TI FET 通常具有最低的漏电流。 那些具有背靠背栅极 ESD 保护的器件具有最高的漏电流。 没有栅极 ESD 保护的 FET 通常具有较低的漏电流。 您提到的是 VDS、但没有提到 VGS。 什么是栅极驱动电压?

    CSD25501F3是一种额定电压为-20V 的栅极结构、具有单端 ESD 保护、采用 LGA (芯片级)封装的-20V PFET。 该器件的独特之处在于其具有一个栅极钳位电阻器、该电阻器与栅极 ESD 二极管配合使用、可将内部 VGS 钳位在-6V。 但是、随着负极性中 VGS 的幅度增加、IGSS 会随着 ESD 二极管的行为类似于齐纳二极管并开始传导电流而增加。 VGS =-6V 时、最大 IGSS < 50nA、但在 VGS =-16V 时、最大 IGSS 会增加到1mA。 如果负极性下的 VGS 幅度< 6V、该器件是不错的选择。  

    CSD25310Q2是一款额定栅极电压为+/-8V 且无 ESD 保护的-20V PFET、采用2x2mm SON 封装。 与 CSD25501F3相比、这是一个泄漏电流更高的成本器件。

    一个很好的替代产品是 CSD25485F5、即具有-12V 栅极额定值和单端 ESD 保护的-20V PFET。 如果可以使用更高的导通电阻、那么具有-12V 栅极和单端栅极 ESD 保护的 CSD25480F3 -20V PFET 可能是不错的选择。 TI 不会在数据表中提供泄漏与 VDS 和 VGS 之间的关系曲线。 如果您想要使用某个特定的 FET、我们可能会在产品开发过程中收集数据。 如果您有问题或我能否提供其他信息、请查看并告诉我。  

    栅极 ESD 保护: https://www.ti.com/lit/pdf/sszt291

    温度相关性: https://www.ti.com/lit/ta /sszt206/sszt206.pdf

    电压相关性: https://www.ti.com/lit/pdf/sszt144

    此致、

    约翰·华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应、

    关于我感兴趣的泄漏电流、是当 MOSFET 处于阻断状态时。

    MOSFET CSD25485F5也适用于我们的应用。 如果能够在 三款 MOSFET 的产品开发过程中收集您的数据、我将不胜感激: CSD25485F5 CSD25310Q2 CSD25501F3 .

    感谢您的帮助

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahfoud:

    感谢您的更新。 您还能告诉我工作温度范围吗? 我无法在未签署 NDA 的情况下提供实际的特征评定数据。 不过、我可以提供一些信息、例如归一化曲线和平均值。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的留言。

    工作温度范围为-40°C 至+70°C。 同时、如果您能提供归一化曲线和平均值、我将不胜感激。 我们将就 NDA 流程与采购部门协调。

    再次感谢您的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahfoud,

    约翰到星期二,当他回来的时候,他会回到你身边。

    在平均时间你可以使用标准化的曲线在链接约翰发送在他的第一封电子邮件

    谢谢

    Chris Bull

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahfoud:

    对延迟响应深表歉意。 我将通过定期电子邮件与您联系、提供更多详细信息。 我将关闭该主题。

    谢谢!

    John