This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603E:该芯片是否是 PL8322 (POWERCON)的最佳替代品?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603E, LMR66430, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414851/tpsm63603e-is-this-chip-are-best-replacment-for-pl8322-powlicon

器件型号:TPSM63603E
主题中讨论的其他器件: LMR66430TPSM63603

工具与软件:

TI 人好

我的客户使用 PL8322、它作为24V 输入、12V 输出和2-3A 负载。

您能帮助我检查 TPSM63603E 是否是最佳替代产品吗?

客户所需的高性价比产品在价格上有一定的限制。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    客户是否对转换器的模块感兴趣??

    他们需要高效率还是低成本??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    客户对高效率感兴趣。 因为它是电池供电设备。

    模块或转换器对客户来说都可以

    您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    分配给我们本月的 E2E 工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用 LMR66430 (转换器)和 TPSM63603 (模块)

    此致、

    Rahil