Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603E, LMR66430, TPSM63603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM63603E 主题中讨论的其他器件: LMR66430、 TPSM63603
工具与软件:
TI 人好
我的客户使用 PL8322、它作为24V 输入、12V 输出和2-3A 负载。
您能帮助我检查 TPSM63603E 是否是最佳替代产品吗?
客户所需的高性价比产品在价格上有一定的限制。
非常感谢。