This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164-Q1转换器的特性和可用性

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, TPS92638-Q1, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420583/lm5164-q1-features-and-availability-of-the-lm5164-q1-converter

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92638-Q1LM5164

工具与软件:

您好!

我想使用此 LM5164-Q1转换器在8-40V 之间的输入电压下输出电池5V (2.8W)。

我想用5V 输出驱动微控制器和 LED 驱动器(例如:TPS92638-Q1)。

输入电压可能会不时高达90V (在脉冲测试 ISO 16750-2脉冲1、2.3等期间) 在这种情况下、产品不应失去其功能并继续稳定工作。

您能否根据上述信息回答以下问题?

Q1-)根据上述信息、您是否建议我使用集成的功能? 我会得到一个稳定的工作产品吗?

Q2-)我是否可以使用此集成组件来获得5V (2.8W)输出?

Q3-)集成器件能否在低负载电流下提供稳定输出?
例如、当输入 Vin:24V Vout:5V Iout:2mA 时

Q4-)您能在下面分享您对我的问题的评论吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420095/tps92638-q1-minimum-supply-voltage

Q5-)如果我不将 EN/UVLO 引脚与分压器配合使用、是否会出现问题?
注意:以前、在另一个 TExaS 控制器中、当输入电压发生变化时、集成电路的使能引脚上没有分压器、因此电路无法独立工作、需要切断电源然后重新供电。

问题6 -)如果您能分享与此转换器相关的任何私有计算 Excel 电子表格、而这些电子表格不是公开提供的、我会很高兴。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    是的、您可以在此应用中使用 LM5164。

    输出在上述所有条件下都将保持稳定。  我建议使用 UVLO 输入在特定的电压下打开/关闭、但如果您不这么做、这也是一个选项。

    建议您将输入输入到计算器电子表格中、以便顺利开始设计。

    LM5163-LM5164DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    希望这对您有所帮助、

    David、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    非常感谢您的回答、

    还有一个问题:使用评估板上的 RC 缓冲器电路有什么优势?



    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    这些用于帮助降低 EMI、 开关节点振铃会在10MHz 区域产生噪声水平。  RC 缓冲器可抑制振铃。

    希望这对您有所帮助、

    David。

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HelloDavid、


    您的答案很有帮助、但我还有最后一个问题。


    由于我的电路中存在某些要求、我无法在使能引脚上放置分压器。

    当 Vin 电压低于 Vout 时(例如、Vin:4V、Vout:6V、ENALE:ACTIVE)、我的输出电压(Vout)是否会为0V? 或者、我将在输出中看到什么样的结果?


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    如果器件在 VIN<VIN<VIN(VOUT 已编程)时启用、则器件将进入占空比饱和状态、在尝试调节输出时、它将达到最大占空比。  显然、输出将低于输入电压。

    希望这对您有所帮助、

    David。