器件型号:
工具与软件:
升压稳压器团队、
我有一家客户正在针对一个新项目评估我们的升压稳压器产品系列、我们希望您能够从您的角度帮助提供一些指导、说明哪款器件最适合采用隔离式反馈的12.8V 输入130V 输出@ 6A (~900W)
目前、我们正在考虑 LM34966-Q1和 LM5155。 您能否提供反馈、说明您的产品系列中的哪款器件更适合该应用? 如果需要考虑任何折衷方案或您需要任何进一步的信息、请告知我们。
-Matt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:
工具与软件:
升压稳压器团队、
我有一家客户正在针对一个新项目评估我们的升压稳压器产品系列、我们希望您能够从您的角度帮助提供一些指导、说明哪款器件最适合采用隔离式反馈的12.8V 输入130V 输出@ 6A (~900W)
目前、我们正在考虑 LM34966-Q1和 LM5155。 您能否提供反馈、说明您的产品系列中的哪款器件更适合该应用? 如果需要考虑任何折衷方案或您需要任何进一步的信息、请告知我们。
-Matt
您好、Matt、 Ning 通过电子邮件回复了您、所以我将关闭此主题。
在此处复制 Ning 的回复:
如果 Vin 和 Vout 是固定的、建议使用 LLC 等桥接解决方案。 鉴于输出电压为130V、输出电流为6A、我建议在次级侧使用全桥。
由于 Vin 只有13V、因此您可以使用 UCC25600作为 LLC 控制器。 您可以在次级侧使用带二极管的全桥或带400V FET 的半桥。
这里是一个示例设计、但需要修改功率级以满足要求。