This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对130V、900W 升压电路的器件建议

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM34966-Q1, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422485/device-recommendation-for-130v-900w-boost-circuit

器件型号:  

工具与软件:

升压稳压器团队、

我有一家客户正在针对一个新项目评估我们的升压稳压器产品系列、我们希望您能够从您的角度帮助提供一些指导、说明哪款器件最适合采用隔离式反馈的12.8V 输入130V 输出@ 6A (~900W)

目前、我们正在考虑 LM34966-Q1和 LM5155。 您能否提供反馈、说明您的产品系列中的哪款器件更适合该应用? 如果需要考虑任何折衷方案或您需要任何进一步的信息、请告知我们。  

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的咨询。

    使用这些器件可以实现的唯一隔离式拓扑是反激式拓扑。 但是、反激式拓扑所需的功率太高了。

    我认为全桥拓扑等另一种拓扑可能适合您。

    我会将该线程分配给这些器件的负责产品线。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    期待收到来自高电压控制器团队的反馈!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、 Ning 通过电子邮件回复了您、所以我将关闭此主题。

    在此处复制 Ning 的回复:

    如果 Vin 和 Vout 是固定的、建议使用 LLC 等桥接解决方案。 鉴于输出电压为130V、输出电流为6A、我建议在次级侧使用全桥。

    由于 Vin 只有13V、因此您可以使用 UCC25600作为 LLC 控制器。 您可以在次级侧使用带二极管的全桥或带400V FET 的半桥。

    这里是一个示例设计、但需要修改功率级以满足要求。

    https://www.ti.com/tool/PMP20694

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈和设计指南 Ray and Ning!

    我将继续将此信息传递给我的客户、让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能会遇到的任何后续问题。

    -Matt