This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:开始充电后 BQ25672短路

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421878/bq25672-bq25672-short-circuit-after-start-charging

器件型号:BQ25672

工具与软件:

我按照图中所示构建了系统。 遗憾的是、BQ25672系统在开启充电后会因内部短路而损坏。 我以这种方式损坏了13块 BQ25672。 我制造了两个独立的原型,两个都以同样的方式损坏。

UIN = 21Vdc
Icharge = 1A

最终配置4S (4x4、1V)

我执行的测试:
当将/CE 短接至地时:

当 Rprog = 27k (4S)时、系统会立即损坏
当 Rprog = 13.5k (3S)时、系统正常工作、但在几个快速接地短路/CE 后会损坏
当 Rprog = 8.2k (2S)时、在发生大量接地短路/CE 后、系统可以正常工作、不会造成损坏。

运行期间、充电电流= 1A、电压也是正确的。

通过连接 NTC 热敏电阻接通充电电源后、也会发生损坏。 无论是通过短接/CE 还是连接 NTC 热敏电阻来开启充电、都没有关系。

损坏后:
Q1、Q2 -短接

Q4、Q4、BATFET -正常(MOSFET 二极管上~ 0.5V)
电阻:
SW1 - PMID - 7 m Ω
SW1 - GND 13m Ω
GND-PMID - 27m Ω

什么可能导致损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

    您是否有2欧姆2.2uF 的输入缓冲器、如下 EVM 所示:

    热插拔>15V 电源会导致感应振铃>30V 最大输入电压,损坏芯片。

    此外、对于4节串联电池、您需要对 BAT 和 BATP 引脚提供类似的保护  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的回答。

    我在电路板输入端没有缓冲器(2R + 2.2uF)、只有2x 22uF + 100nF MLCC +齐纳二极管24V 3W 1SMB5934BT3G。 我直接从 Hameg HMP4040为它供电。

    通过将/CE 输入连接到 GND 或连接 NTC 来接通充电电源后、系统会损坏。 电源电压始终保持连接。

    连接到 BAT 和 BATP 的 TVS 二极管(D42、D44)、也连接到47n (C51)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

    损坏可能是过压。  是否遵循了数据表和 EVM 用户指南中的建议布局?  这种布局可更大限度地减少 SW 节点上的振铃。  在较低电压下运行时、您是否具有用于查看 SWx 节点的振荡器?  如果在较低电压下 SWx 节点上存在振铃、只会在较高电压下变得更糟。  

    我无法访问您的 google 驱动器。  您能给我发送您原理图的 pdf 吗?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PCB 略有不同、因为它只是一个两层 PCB。 但 IC 和电容器之间的距离也非常短。 周末过后、我将获得一批新 IC、然后检查 SW 引脚上的电压波形。