请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61021A 工具与软件:
大家好、团队成员:
如果 EN 在 Vout 升高的同时短时间变为低电平、这是否会导致器件出现故障(停止、振荡等)?
有关详细信息、请参阅随附的波形。
-当 Vout 上升时 EN 在短时间内变为低电平。 这个时间大约是35 μ s。
-当 EN 变为低电平时,Vout 在一段时间内变得平坦。 该时间大约为100us。
VIN = 3.0V
VOUT=3.3V
Iout=250mV 时
此致、