This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:EN 在 Vout 上升期间变为低电平

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423406/tps61021a-en-goes-low-during-vout-rising

器件型号:TPS61021A

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果 EN 在 Vout 升高的同时短时间变为低电平、这是否会导致器件出现故障(停止、振荡等)?

有关详细信息、请参阅随附的波形。

-当 Vout 上升时 EN 在短时间内变为低电平。 这个时间大约是35 μ s。

-当 EN 变为低电平时,Vout 在一段时间内变得平坦。 该时间大约为100us。


VIN = 3.0V
VOUT=3.3V
Iout=250mV 时

此致、

e2e.ti.com/.../TPS61021A_5F00_VIN_5F00_VOUT_5F00_EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsushi San、

    如果 EN 在 Vout 升高的同时短时间变为低电平、这是否会导致器件出现故障(停止、振荡等)?

    不会出现 振荡。 当 EN 翻转为低电平时、器件会关断、因此 IC 停止输出电流、Vout 保持不变。

    平坦 是正常行为

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis-San:

    感谢您的答复。

    您是否意味着在 Vout 上升期间短时间内将 EN 控制为低电平没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Atsushi San、

    如果您在 短时间内将 EN 控制为低电平、IC 将停止一段时间。 但这不会损坏 IC。

    此致、

    Travis