This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:正功率到负功率-0.7V。

Guru**** 2530580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423449/tps746-q1-positive-power-to-negative-power--0-7v

器件型号:TPS746-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM317

工具与软件:

你(们)好 每个人。

我想将正电源输入到 LDO、将负电源输出到-0.7V。

如果 I 反向输入+5V 和 GND、如上面的电路所示、
与+5V 相比、输出4.3V、
与 GND 相比、我预计输出-0.7V。

是否可以使用这样的负电源?
对于-0.7V 输出、上述电路是否正确?

GND1的 PMIC_5V5、GND2为拼写错误。
PMIC_5V 正确。

感谢你的帮助。

kyu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    您不能制造这样的负电源。  线性稳压器用于将正输入电压转换为较低的正输入电压、或将负输入电压转换为较高(负值较小)的负输出电压。 使用原理图中显示的设置、违反了 VIN、VFB 和 VOUT 上的绝对最大条件。 因此、如果使用该器件、该器件将会发生故障、如图所示。

    您可以使用如下所示的 LM317来生成负电压:

    此致

    Ishaan