This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:控制输出电流限制的方法

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422260/tps23881-the-way-to-control-output-current-limit

器件型号:TPS23881

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

现在、我的客户使用 TPS23881对其产品进行 CE 认证。

他们必须控制输出电流限制的一项测试。

在数据表中、输出控制限制是自动控制的、他们检查了输出是否断开约93W。

它们必须断开近100W 的输出。

是否有任何方法可以通过寄存器或更改无源器件的值来控制输出电流限制?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您发送编修!

    您是否有带 PSE 的主机? 如果是这样、您可以在4W 到127W 的范围内对 Pcut 进行编程

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的支持。

    您的意思是 Pcut 是下面的寄存器?

    如果不是、请说明另一个特定寄存器。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的答复!

    是的、在2Ah 和2Bh 时、如果您要使用0.2Ohm 电流感应电阻器(每步0.5W)将功率限制更改为100W、您可以写入 1100 1000 (100W)。  

    此外、建议在端口开启后更改功率限制。  

    此致、

    Diang