请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
现在、我的客户使用 TPS23881对其产品进行 CE 认证。
他们必须控制输出电流限制的一项测试。
在数据表中、输出控制限制是自动控制的、他们检查了输出是否断开约93W。
它们必须断开近100W 的输出。
是否有任何方法可以通过寄存器或更改无源器件的值来控制输出电流限制?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯