This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50通信时序和关断模式退出条件的阐述

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423155/bq40z50-clarification-on-bq40z50-communication-timing-and-shut-down-mode-exit-conditions

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 BQ40Z50电量监测计、如果您能帮助澄清两个问题、我将不胜感激:

  1. 命令接收时序: 通过 EV2400向 BQ40Z50发送命令时、器件需要多长时间才能接收和处理命令? 是否有指定的延迟时间、或者响应是否在不同条件下有所不同?

  2. 关断模式退出时序: 根据数据表、BQ40Z50会在施加充电时退出关断模式、要求>3V。 但是、数据表未规定需要为器件施加多长时间才能退出 SHUTDOWN 模式。 这种情况是否有定义的持续时间或可提供对此进行深入见解的任何可用测试数据?

非常感谢您提供指导或任何可能进一步澄清这些问题的其他文件。

感谢您的时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    [报价用户 id="5495" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423155/bq40z50-clarification-on-bq40z50-communication-timing-and-shut-down-mode-exit-conditions "] 命令接收时序: 通过 EV2400向 BQ40Z50发送命令时、器件需要多长时间才能接收和处理命令? 是否有指定的延迟时间、或者响应是否在不同条件下有所不同?

    EV2400和 bq40z50之间的通信通常以100kHz 的频率运行、涉及器件处理所需的时间、我认为这可能因命令而异。 通常、如果电量监测计需要向主机指示它仍然很忙、则可以实施时钟延展、最长时间为25ms。

    [报价用户 id="5495" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423155/bq40z50-clarification-on-bq40z50-communication-timing-and-shut-down-mode-exit-conditions "] 关断模式退出时序: 根据数据表、BQ40Z50会在施加充电时退出关断模式、要求>3V。 但是、数据表未规定需要为器件施加多长时间才能退出 SHUTDOWN 模式。 此条件是否有定义的持续时间或任何可提供对此进行深入见解的可用测试数据?

    我认为、在至少两个长度为500ms 的采样周期内、PACK 引脚上的电压需要很明显。 下图适用于紧急 FET 关断、但我认为关断时电池包引脚上的采样应以相同的时间因子工作: