Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400
主题中讨论的其他器件: EV2400
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在使用 BQ40Z50电量监测计、如果您能帮助澄清两个问题、我将不胜感激:
-
命令接收时序: 通过 EV2400向 BQ40Z50发送命令时、器件需要多长时间才能接收和处理命令? 是否有指定的延迟时间、或者响应是否在不同条件下有所不同?
-
关断模式退出时序: 根据数据表、BQ40Z50会在施加充电时退出关断模式、要求>3V。 但是、数据表未规定需要为器件施加多长时间才能退出 SHUTDOWN 模式。 这种情况是否有定义的持续时间或可提供对此进行深入见解的任何可用测试数据?
非常感谢您提供指导或任何可能进一步澄清这些问题的其他文件。
感谢您的时间和支持。