请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409-Q1 主题中讨论的其他器件:LM3409
工具与软件:
使用 LM3409作为恒定电流的高 IQ、
我的 ROFF 68K 欧姆和 COFF 10nF、并在 COFF 引脚上施加5V 恒定电压、
但在我的情况下、输入电压和输出负载电流变化 toff 都会发生变化。
我分享了我的电路作为您的参考

谢谢
此致
Senthil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.