This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:PSpice 仿真不起作用

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422781/ucc27212-pspice-simulation-not-working

器件型号:UCC27212
Thread 中讨论的其他器件:UCC27211

工具与软件:

你(们)好

设计选项卡中给出的 pspice 仿真文件存在一些错误。 请支持我们提供工作文件。 任何有效的 LTspice 仿真 LIB 对我们也很好

此致

Anoop Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    能否发送 PSpice 原理图和瞬态/仿真设置的屏幕截图? 我可以首先检查它、以查看是否存在任何可导致错误的因素。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    我已使用 UCC27212模型的加密和未加密版本对您的电路进行了测试、而且我也收到相同的错误。 我将会研究这一点、但与此同时、您可以使用 UCC27211模型。 UCC27211与 UCC27212几乎相同、 只是 UVLO 阈值不同。 我已使用 UCC27211模型测试了您的电路、它可以正常工作。 由此给您带来的不便、我深表歉意。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢