This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:为24V 直流系统中的 USB-C PD 提供 PPS 支持的降压转换器

Guru**** 2383940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS65981EVM, LM3489
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422577/tps55288-step-down-converter-with-pps-support-for-the-usb-c-pd-in-24v-dc-systems

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS65981EVMLM3489

工具与软件:

您好!  

根据我的理解、TPS55288是  支持 PPS 的降压/升压转换器、从而使 USB-C PD 符合 USB-C 3.0协议的示例。  这使我们可以从12V 直流 系统(典型的汽车系统)或19V 直流系统 (典型的笔记本电脑充电器电压)在 VBUS 上生成5~20V 电压。

 仅在 支持 PPS 的情况下为降压拓扑提供类似的解决方案是否有意义? 我们是否可以预期该部件的预算会更低?   

例如、在24V 直流系统(如卡车)中、由于系统电压足以高于20V 直流电压、我们只需要降压拓扑即可生成5~20V 电压。

参考设计 TPS65981EVM 通过操作降压转换器 LM3489反馈分压器中的下电阻实现了 USB-C PD 2.0规范(固定输出电压)。  
 

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josko、您好!  

    我有几个问题。  

    我的团队不提供此类产品、但我们可能有一些建议可以满足此要求

    这是否必须通过汽车级认证? 根据我的理解、这必须是"仅 降压"(而不是"降压/升压")、对吧? 最大额定电流是多少  

    谢谢!

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tahar、  

    感谢您的答复。   

    回答您的问题:
    1) 1)它不必是汽车级器件。 我们的产品被评定为测试和测量设备类别。

    2)由于我们的系统/产品采用内部24V PSU, PD 直流-直流转换器的输入电压将始终高于最大 USB Vbus。 从这个角度来看、这里采用降压/升压架构是否有意义?  我曾想、我们是否可以使用 LM55288或 LM55289避免降压/升压架构、并使用更经济实惠的降压转换器来支持 USB-C 端口的 PPS 功能。  

    通常、 产品必须具有两个功率高达100W 的 USB-C PD 充电端口、其中一次只能使用一个 USB-C 端口。 这意味着不会 同时使用它们。 这还意味着我们可以共享同一个直流/直流转换器、以便在两个 USB-C 端口上提供必要的电压、对吗?

    每个 USB-C PD 端口将按以下方式配置:

    1. 功率流:仅源、DFP、高达5A、可配置高达20V (SPR)、符合 Rev 3.0 (PPS 支持)
    2. 数据角色:仅限器件、UFP、仅限高速 USB2.0
    3. 自己的电力输送控制器、具有必要的 OCP、OVP 和 ESD 保护。    

     将有额外的 MCU 用于 PD 策略、此 MCU 将通过 I2C 总线控制直流/直流。   

    今天、我找到了一个竞争对手的产品 STPD01 (ST)、但它的最大电流仅为3A 进行了测试。

    TI 是否有任何类似产品可以为 PPS USB-C PD 应用提供5A 支持?


    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BCC 团队:   

    您的产品中有任何可以满足这些要求的东西吗?  

    谢谢!

    Tahar