主题中讨论的其他器件: TPS65981EVM、 LM3489
工具与软件:
您好!
根据我的理解、TPS55288是 支持 PPS 的降压/升压转换器、从而使 USB-C PD 符合 USB-C 3.0协议的示例。 这使我们可以从12V 直流 系统(典型的汽车系统)或19V 直流系统 (典型的笔记本电脑充电器电压)在 VBUS 上生成5~20V 电压。
仅在 支持 PPS 的情况下为降压拓扑提供类似的解决方案是否有意义? 我们是否可以预期该部件的预算会更低?
例如、在24V 直流系统(如卡车)中、由于系统电压足以高于20V 直流电压、我们只需要降压拓扑即可生成5~20V 电压。
参考设计 TPS65981EVM 通过操作降压转换器 LM3489反馈分压器中的下电阻实现了 USB-C PD 2.0规范(固定输出电压)。
BR