Other Parts Discussed in Thread: LM3409
主题中讨论的其他器件:LM3409
工具与软件:
您好!
IAM 使用 LM3409模型进行恒流驱动时、我设置了2.4A 的电流、COFF 时间根据计算和测量结果是不同的、我是否可以在仿真中知道我需要测量哪个信号准确、对于 Coff 测量、我测量了 PMOS 开关(栅极输入)的关断时间。
我们期待您的快速响应。
谢谢。此致、
Sethilkumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jaron:
正如 iam 分享我的电路结果在她讨论的那样、我的 Coff 时间随着输入电压的变化而变化、在这方面您能帮助我们吗

ROFF =68K、COFF=10nF、IAM 向 ROFF 施加恒定的5V 电压、COFF 没有反馈、
1、IAM 采用9V 至26V 的可变输入电压(步进电压9V、14V、18V、22V、26V)但在此条件下、2.3A 恒定的输入电压以及 Coff 时间也会发生变化。
我的问题是、COFF 时间会变化、还是应该是恒定的。
输出波形共享给您的参考

你好、Jaron
感谢您的信息,关于 Coff 计时,我还有几个疑问需要澄清
RSNS I 计算出0.0820欧姆、因此将根据公式正确设置为最大电流3A、是 RSNS 为电流设置电阻器(最大限值)。
2.can 向 IADJ 引脚施加0-1.24V 恒定电压、或者需要对此引脚使用任何 RC 组合。 IAM 将1.015V 应用于 iadj 引脚恒定、无需任何 RC。
COFF 引脚和 IADJ 引脚是否与 PMOS 栅极电压中的 PWM 开关具有任何关系?
COFF 引脚的最大流耗是多少?
我分享了原理图供您参考
...
谢谢
Senthil
1.是的 Rsns 是电流设置电阻器,您的计算是正确的。
2. 使用此方法时、建议在 IADJ 引脚与 GND 之间连接一个0.1 µF 电容。 也可能是
必须与电容器串联一个1kΩ 电阻以构成 RC 滤波器。 将有助于消除高电平
由其他连接电路产生的频率噪声。
3. 有两种方法可以进行 PWM 调光。 方法1:向 EN 端子施加外部 PWM 信号、该方法与 COFF 无关、或者 IADJ 仅向 EN 引脚提供 PWM 信号、EN 处为逻辑低电平(低于0.5V)将禁用内部驱动器并关闭流向 LED 阵列的电流。 方法2: 外部并联 FET、在该方法中、一个小二极管和一个额外的电阻器与关断时间电阻器串联、如下图所示。 数据表的第8.3.8节对该方法进行了深入介绍。

4. 虽然我可以告诉你这个引脚的电流消耗非常低,在 nA 级范围内,但是这个引脚的典型电流消耗没有被指定。 该引脚的绝对最大持续电流额定值为+/- 1 mA、但正如我所说、典型值应远低于该值。
谢谢!
Jaron