请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 工具与软件:
团队成员、您好!
我有一个关于 LM5116的小问题。
应将引脚1 (Vin)与 PGND 或 AGND 去耦。
两个评估板都有一个从 Vin 到 AGND 的100nF 电容器、但该电容器比从 Vin 到 PGND 的更大1uF 电容器更靠近放置(尽可能靠近 pin1放置)。
因此、我假设引脚1的去耦电容器为1uF。 100nF 电容器的用途是什么?
谢谢你。
此致、
沃特·克拉格特